Other Parts Discussed in Thread: LM358, LF412
请问共模输入电压范围是指的什么?
在一个放大器设计初期选型的时候关于这个参数我该怎么选择?
在选定一个运放后,我的电路是应该调整到这个共模输入电压范围内?又该怎么调整?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
共模输入电压 = ( (V+) + (V-) ) / 2 ;
根据上式,设计时应保证,共模输入电压不应该超过手册中的Input Common Mode Voltage Range
具体问题具体分析,谢谢
这个参数中有个最小值有个典型值,你的意思是设置共模输入电压要<该运放的共模输入电压范围的最小值?还是?
另外在LM358的手册中他的共模输入电压的最小值为0?这个怎么解释?
还是电路设置的共模输入电压的范围应该小于共模输入电压范围最大值且大于共模输入电压范围的最小值?
1、输入共模电压 应当 在手册中提到的 共模电压范围内,这是运放正常工作的必要条件。
2、LM358的输入级使用 bipolar PNP,集电极接到负轨,所以输入共模电压范围可以低至负轨。如果单电源供电,则可以低至0V。
Input Common Mode Voltage Range 是 输入共模电压范围 ,这个范围 有最大值 和 最小值,输入共模电压 应当 落在该区间内。
以NS的LF412为例,其输入共谋电压范围的最小和典型值均为正负电压,这个怎么理解?输入共模电压应该落在哪两个值之间运放才能正常工作?

你好!
这是指part to part 的差异,芯片和芯片间的差异,最小的可能是±11,典型的是-11.5V to 14.5V

你的datasheet是旧版的吧,请参考:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf412.pdf
这样来说只要 -11.5 < (( (V+) + (V-) ) / 2) < 14.5,运放就可以正常工作?