Other Parts Discussed in Thread: OPA551
TI专家,
你们好!
下面图片是使用OPA551驱动一个小功率风扇的原理图。本意是设计一个电压跟随器,输入等于输出,只是采用OPA551扩流。OPA551采用的是单电源供电(设计失误,当初没有使用正负电源供电)。供电正电压为7V。后来在工作中发现即使想关闭风扇(即AO5=0V),风扇仍转动,只是转的非常慢。后来检查发现是由于OPA551最小输出电压为1.1V。当输入电压大于1.1V时,OPA551正常工作(输入电压跟输出电压几乎相等)。
现在想找到一个合适的运放来替代OPA551(因为板子已经做好,不便于重新设计板子),但是仍需要采用单电源供电,SOIC8封装,对应管脚功能一致,最小输出电流能够大于100mA,输入为0V时,输出也基本为0V(即能够在0~5V输入范围,输出范围也在0~5V). 麻烦TI工程师推荐一款合适的芯片。
我在TI上找了很多型号,如LMH6723,OPA691等型号,管脚功能基本一致(只需要把某些NC的管脚悬空即可),但是有一个Voltage Output Swing参数,发现它的值范围是比最低电压大1V,比最高电压小1V。也就是说,如果我采用的是单电源正7V供电,负极接地(0V),那么输出范围是1V-6V???不知道理解有没有错。
期待TI专家指点!谢谢