Other Parts Discussed in Thread: OPA356
在这一贴中,我根据 Kailyn Chen 所提供的电路方案画出实物电路板,但是实物的实测效果依旧是呈跟随状态,与仿真类似,所参考帖子为e2e.ti.com/.../peak-detection-circuit

这是所做测试原理图

实测效果图如下,有人能解释下原因吗?万分感谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在这一贴中,我根据 Kailyn Chen 所提供的电路方案画出实物电路板,但是实物的实测效果依旧是呈跟随状态,与仿真类似,所参考帖子为e2e.ti.com/.../peak-detection-circuit

这是所做测试原理图

实测效果图如下,有人能解释下原因吗?万分感谢

该电路已经过优化,可以捕获1ns 脉冲。 对于慢得多的输入信号来说,比如您给出的示波器图,必须要修改电路。 而对于较慢的信号,还有更适合的电路,例如:
此外,R8 = 90R 太小了。 在原始原理图中,工程师使用的是90m 电阻器来提供输入偏置电流消除功能。
您的输入信号是什么? 能否详细介绍一下您的应用?
为什么他会是一个跟随器的效果、
当 R8 = 90R 而不是 R8 = 90m,且 R8关于HF短电路 C5时,就会发生这种情况:

由于 R8 = 90R,SD2的阴极和 OPA860的引脚"C"被强制为负电势。 因此SD2会永久导通。 引脚"B"上的输入信号调节引脚"C"上的负电势,并由此调节流经 SD2的电流。 这会导致一个较大的负直流输出电压被一个输入信号的小副本叠加。 看起来像是一个电压跟随器性能,它位于较大的负直流偏移上。
但是就算R8 = 90m 或更高,C5也无法保持1kHz 信号的正峰值、。因为 C5 = 10p而且其存储的电荷太小,一旦1kHz 信号从正峰值降低到较小的电压,就无法保持电压。 流经 R8和"IN"引脚的漏电流立即重新加载 C5,并且在下一个1kHz 信号正峰值到达之前不允许完全存储电荷。 您需要大幅增加 C5,来使该峰值检测器能够在低至1kHz 的信号下正常工作。 C5应增加到大约10n 或更高:

您好,
建议将 C5增加到10nF。
R8是补偿缓冲器输入偏置电流的必要条件,以便在没有输入信号的情况下实现几乎为零的输出电压。

由于缓冲器的输入偏置电流因芯片而异,可在±7µA之间变化,因此需要针对每个芯片进行反复试验和误差优化 R8。 这也可能意味着 R8必须连接到+5V 而不是-5V。 在以上仿真中,设置 R8 = 90m 并将其连接到-5V 是一个不错的选择。 但在您的电路中,可能需要不同的东西。
同样是之前说过的,这个最初是一个捕获1ns 脉冲的电路,使用 OPA860是因为它具有超快的速度。但OPA860不是超精密的。 如果您需要更精确的器件,且不需要输入偏置电流消除,那么请参阅以上链接。 由于超低输入偏置电流,因此您可能会从 CMOS 或 FET 运算放大器中获益。 可以考虑OPA356。