Other Parts Discussed in Thread: OPA549, TL431, LM3886
用功率运放OPA549T做电压跟随器,负载电流2.5A左右,电压0到14v可变,只在下降沿和上升沿处出现大幅度振荡,振荡波形周期为200us,维持时间在5ms,根据datasheet推荐在输出端加RC网络补偿,没效果,哪位工程师能帮忙解决。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1 不要做电压跟随器,改成比如2倍放大或者5倍放大? 大的放大倍数可以更加稳定。
2 输出驱动大的电容负载,可以加一个电阻的隔离,串在输出和负载之间,反馈取在电阻靠近负载的那一端。电阻可以取1欧姆左右。
3. 单电源供电,注意运放的输入输出范围是否满足你的电路要求。在输入共模电压超出芯片范围时,也会有震荡的发生。
谢谢
Jason Shen 说:1 不要做电压跟随器,改成比如2倍放大或者5倍放大? 大的放大倍数可以更加稳定。
2 输出驱动大的电容负载,可以加一个电阻的隔离,串在输出和负载之间,反馈取在电阻靠近负载的那一端。电阻可以取1欧姆左右。
3. 单电源供电,注意运放的输入输出范��是否满足你的电路要求。在输入共模电压超出芯片范围时,也会有震荡的发生。
谢谢
谢谢解答。还有几点疑问
1.用电压跟随器是考虑输出阻抗小,看datasheet中G=+1带大容性负载时确实是超调量几乎达到100%,用面包板搭了个放大倍数G=+3时仍没有改善,看起来效果更差,估计是面包板上放大器电源端没加电容原因。现有电路板做死了G=+1,接下来得重新布板再做调试验证。
2.输出端串一小电阻,1欧姆,负载电流2.5A~3A,功率估计10w左右,电阻上产生压降3v左右,反馈取在电阻靠近负载的那一端放大倍数是否还是按G=1+Rf/R计算,给放大器提供的电压是否要再提高3v左右。
3.如果双电源供电从放大器负端输入是不是比正端输入要稳定,带14v,3A左右的负载能力如何
4.反馈电阻并电容做超前补偿,对容性负载达到1000uf以上的效果如何,放大器两输入端之间是否要加RC串联网络补偿。
5.按OPA549datasheet中的提供容性和感性负载补偿电路,输出端加RC串联补偿,效果不佳,是否是对大容性负载不启作用。
1. 去耦电容对于你的电路很重要,需要大的,低ESL的电容器。可以参考音频功放的做法。
2.在你这种情况,电流很大,使用隔离电阻的话会使输出摆幅降低。如果是纯容性负载这样使用效果较好,有阻性负载的话可以尝试使用。
3.反向放大一倍比跟随器稳定,相当于同相放大两倍的效果。
4.容性负载1000uF,请问你的瞬态测试的上升时间是多少? 计算下在这么短的时间里对1000uF的电容充电需要多大电流? 建议将芯片的RCL 设大些,限流值不要超过你的电源能提供的电流。
5.你的负载电容不是一般的大,请问下使用这个电路具体要实现一个什么样的功能,需要驱动如此大的电容?
1.负载是个外接的车载机设备,此负载设备电源输入端有好几个几千UF的电容。现在要实现的功能是相当一个可变的数字电源,按照上图的波形来测试车载机设备,模拟出不稳定的电源。
2.目前芯片没接限流电阻Rcl,直接接地的,考虑到负载设备上电瞬间冲击电流达到6A左右。
3.因为有大电容的原因,瞬态响应确实没达到要求,要求在1ms,实际的上升和下降时间在10~15ms。目前最大的问题是上面第2幅图的下降沿开始阶段(5ms左右)出现如此大幅度的振荡波形。在OPA549输出端并贴片电容不起作用,换成电解电容470uf以上才有改善,为什么还要并如此大的电解电容才有所改善。并如此大的电解电容空载时候的瞬态响应时间也要3ms。
以上是否是整个设计方案不可取的原因
您好,
关于你的测试电源,如果驱动1000uF电容,在1ms由0V跳变到14V,则瞬间电流是 It = CV, 计算出I是14A, 单从电流能力来看,OPA549的持续电流能力是达不到要求的。
请问你的 电压是否只是在 0 - 14V这两个电压点跳变? 输出都是方波做瞬态测试用?
如果是这样的话,我建议这样做:
1. 1084 提供稳定的14V电源,并且可以达到所需的直流电流,设计时注意散热。如果需要效率较高,可以选择我们的DC-DC芯片。
2. 1084 结合单片机,也可以设计出好的数控电源。
3. 大电容提供瞬态响应需要的电流,保证稳定。
4. CSD96370是一个power stage, 里面包含了两个MOS,和一个mos驱动,类似于DCDC输出级的架构,可以驱动出高达25A的方波信号。使用时注意上升时间的控制,否则由于电流太大会导致MOS烧毁。
这样的配置输出方波电压信号,不单上升下降时间较快,而且非常稳定,电流大。芯片可以到我们官网申请。
之前做0和14v两点电压变化时用的是IRF7240 MOSFET,响应时间还要好几ms,不知是选型问题还要加辅助电路。
这个问题可以通过考虑三个影响点:
1.输入限流,此时输入电压有被拉低的可能
2.MOS的电流能力不够大。
3.MOS驱动的上升速率不够快
线性电源的方案
1.对于你这种应用,阶跃信号使用开环电路产生实现的可能性大些。
可以使用两个电源,
1. 一个电源类似1084,使用DAC或者电位器可以得到一个可变电源, 这个电源作为高电平
2. 另一个电源类似TL431的工作方式,为并联调整器,只是驱动电流能力提升一些,可以使用MOS搭建。同样可以用电位器或者DAC实现可调电源。这个电源作为低电平。
3. 利用上述可调的高低电平电源,然后后面再串联MOS开关做阶跃控制,也许可以满足你的大电容下的阶跃响应时间。
当然你也可以用OPA549, LM3886一类的运放来做,多组并联均流。
谢谢
您好,两个电源,一个供给CSD96370的VDD,一个供给GND,CSD96370的供电是浮动的。
注意两个电源上面是串联调整器,下面是并联调整器。这可以通过分析电流走向来得到,一个是吸电流,一个是拉电流。
谢谢