电路图如上,不用在意他的输入电容,测量时候,直接测量的芯片引脚了,阈值10V
波形如下:
由此可以看见,比较时候,下降速度很快,上升却很慢,甚至比LM393这种都慢了,
怎么解决呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
示波器探头确实是不小的负载,但10:1一般也就是15~22pF的输入电容,1:1的低频探头我很少使用,除非是小信号
我习惯是用20:1的超低负载探头,前端电容7pF,基本对于任何电路都影响极小了,毕竟手在电路板上挥一挥都零点几pF了
至于饱和问题,不是说因为差模饱和,而是怕共模饱和,当然这也仅仅是猜测,毕竟±15V供电,输入范围是-14.5~+13,离开危险范围这么远,应该没任何问题。
现在只能割线了,去掉后端的数字电路负载,死马当活马医。虽然看曲线完全不像是负载电容引起的,而是晶体管拖尾电流的样子,但只能试试了
输入当然是非常高速的变化率,这点不用担心。
现在我的比较器电源是±13.5V供电,OC型使用,也就是下拉到地电位0V
同样的比较器,会发现“比较电压”在-8V时和+8V位置时。速度完全不一样,你看下图是+8V,黄线输入,10V以上;绿线输出,已经发生了可怕的振荡
当然我不会愚蠢到没加滞回,大约3mV的滞回空间,按理说可以消灭这种震荡的,再看一下同样这个放大器的-8V表现
都是上升阶跃恢复特性,速度差了不止10倍哦!
我多方面打听了这个问题,有人表示LM211是一个禁用器件,因为表现非常不稳定,没有可信的指标,批次性差的也很远
后续我会测量每一个共模电位下的恢复时间,以此画一张表格。可能会比较复杂,因为不知道这个共模是相对于浮动三极管说的还是供电电源说的
您好,
1.如果你对边沿速率要求很严格,我们可以为你选择更合适的器件。
2.LM211,311是非常老的器件,生产的厂家也很多,请问你的芯片的供应商是谁?
3. 测试条件对于指标影响很大,比如线路阻抗等,如果是我们的器件,放到我们的测试条件下,芯片手册上的指标都是可以满足的。
谢谢
您好,
请问你的项目的问题最集中的是否是高共模电压时候的上升速率?
请问速率为多少可以满足你的要求?TLV1701可以输入电源轨,所以高共模电压时候的特性会好些。
至于你说的LM6511,你可以申请样片尝试下,因为高共模电压下的特性也是没有描述的。
谢谢
13.5V供电,在8V共模下就要5us,这并不是需求问题了,毕竟这5us比LM393类的规格书标称都大了很多,比较器基本没有更慢的了
我过几天有时间了会做个测试,标注所有共模电压下的时间,到时发出来,可以共享
谢谢你的分享
不过芯片设计出来都是有一定的应用场合的,如果在共模比较高的情况下,上升时间比较长,那也有可能是这一类架构的比较器共有的特点。
楼主可以从芯片设计的角度来分析这个问题,没准能改进下这种结构。 如果是从应用的角度来分析,那么是从需求的角度出发的,寻找合适的器件。
谢谢