Other Parts Discussed in Thread: OPA333
刚开始接触运放一块,有个很基础的问题,网上查阅了很久,一直都是一知半解,望大伙不吝刺激,先谢了。
单电源运放现在用的很火,目前做一个项目,电池供电,所以选了ti的一颗opa333,单电源,低功耗,低电压。
主要目的是放大一个传感器出来的小电流信号,电流是nA级的,电路图见下。
S是传感器,红色部分是提供直流偏置,绿色部分是低通滤波到后一级adc做采样。
偏置问题:
1 红色部分是用一个稳压管做稳压,那作为偏置,最终+极的电压不应该是(Vsenor+Vref)吗?稳压管这么一稳压,不是永远是稳压管的稳压值了,还何来叠加(不超出稳压管能力范围)?当然上图是一个差分运放,减法器,但是我网上浏览了很多,单端放大也很多这样用。
2 看到用电阻分压然后做直流偏置的。1的坏处是偏置电压必须随着稳压管特性,电阻分压是可以随意你想要的值。但是由于运放的偏置电流的存在,会导致电 阻分压点的电压值略偏低于理论值,当然opa333的几十pA的电流我这里可以直接忽略了。问题是这样的设计我接上传感器后正端的波动很大(100K的分压电阻,有50mv左右的波动),运放输出也有波动(40mv左右),并不是我所期望的(期望在1mv以内的波动)。
然后我就直接在分压电阻那个稳压点并联了一个4.7uf电容,整个现象似乎是趋于我的期望了。
问题:2这种做法直接并电联可取吗?电容值取多大有讲究吗?2和1是否区别很大,因为1的正端是基本钳住在稳压管的值,2是叠加?
看到分压有一种说法,见下图:
电阻分压做偏置要保证R1*C1 = R2*C2,这种说法的理论依据是什么?
低通滤波问题:
绿色部分仅作为低通滤波吗?看到之前有说运放出来不能直接接Σ-△型的ADC,其他还有和作用?
放大倍数问题:
标准差分放大器应该差不多是这样,Vo = (V1-V2)R4/R3
但我画的那图(传感器提供的参考电路),没有类似上图的R3,怎么计算放大倍数?
共模抑制问题:
差分放大器需要共模抑制,我记得在上图中需要R1*R2 = R3*R4。那传感器提供的那图如何做?
不好意思,一下子很多问题,大神帮我分析分析,知道的朋友回答一个两个也好的,万分感谢了~