Part Number: OPA227
Other Parts Discussed in Thread: LM3409,

想加入TTL控制,请问应该如何做?
1、前期准备如下所示,串联一个MOS管,但是发现其他条件不变下,一加入TTL,频率为1KHZ,虽然实现了开断,但LED平均电流从2A下降到了零点几A左右。

2、由改用了这个方案:

原本想短接LED,结果实际上LED常量,并没有开断过程
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
在使用开关 LED 控制电路时,放大器电路是无法正常工作的。 在您的问题中,当电流"关断"时,放大器无法调节反相输入端的电压。 输出将进入电源轨。 在这种情况下,放大器处于开环状态,需要很长的时间才能做出响应。
此外,如果顶部 MOSFET 的栅极设置为5V,那么源极将低于其阈值(例如3.5V)-这意味着 LED 上仍有电压并且将会导通。
唯一的方法是使用 PWM 信号来控制流经该线性电路中 LED 的电流,也就是在 PWM 到达放大器之前对其进行滤波,然后将滤波后的 PWM 用作输入信号。 如下所示:

不行,以上方法也不可行。不能使 OPA 输入保持高阻态,这会在 MOS 关断时发生。
大多数 LED 开关解决方案在开/关之间使用非常快的转换,也就意味着 LED 电流正在高速切换(类似于您在上面提到的降压控制器),并且可以通过眼睛有效地对光进行平均。 OPA227不能以相同的方式从开/关快速转换,其设计并非如此。 您必须创建一个放大器可以调节的直流电压。
但是您可以添加几个电阻器和一个电容器,然后获得与第一条回复中类似的行为:

在以上添加的内容中,MOS 和5V 电源的电阻器被用来限制电流。 当 MOS 关断时,电流将从5V 流向电容器;导通时,电流将从电容器流向接地端。 这将有效地平均 MOS 上的开关产生的直流电压。
MOSFET (请注意,您给的图是金属氧化物场效应晶体管或 MOSFET,这是一种 FET 类型,但并不是管)需要一个上拉电阻器,或者当它关闭时(意味着栅极电压低),node会悬空。
但是您实际上不需要 FET,具体要取决于驱动输入源是什么。 您的输入 PWM 源,是一个微控制器来创建 PWM 信号吗? 如果是的话,就无需 FET,PWM 信号将通过 R/C 滤波器得到平均值。 请参阅下面的基本示例:在100kHz 时,PWM 宽度为40%,从0V 到5V,因此输出电压为~2V (40%*5V = 2V):

输出(VF1)可馈入运算放大器,并且几乎是直流电压。
如果您尝试在 PWM 类型的电路中使用开关信号,我们不建议直接在运算放大器上使用开关信号。 实际上如果您只想使用带 LED 的 PWM 电路,甚至不需要放大器,只需使用连接到 LED 的 FET,并不需要放大器:

方便问下您为什么不太考虑我们在以上回复中给出的电路图?