This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运放输出电流

Other Parts Discussed in Thread: TLE2142

请问专家:运放最小短路电流这个参数就是运放的输出最大电流吗?运放的输出能力看哪个指标?

 

  • 亲;基本如此。最大输出电流是满足温度等条件;未进入保护的最大输出电流。而最小短路电流是进入电流保护状态下的最小可输出电流。由于是保护动作;不能保证长期可靠输出,系统也进入了非线性状态。因此;两者不同。从短时间看;不考虑长时间热稳定条件下;两者比较接近。最大输出电流略小于最小短路输出电流。

  • 对于TLE2142CP这款片子最小输出电流为20ma(20-mA Min Short-Circuit Output Current),但是还有个输出电流是正负80ma(Output current, IO ±80 mA),那这款片子的输出电流到底能达到多大?我有点糊涂了。请专家指导一下。

  • 亲;这是高速放大器;做法和通用放大器有区别,输出能力要比通用放大器要大。

    它的输出能力为80mA,但是;对电源脚的短流电流为20mA。

  • 但是我测量出来的结果是:它输出30ma的时候输出电压就下降了3V,输出电流再增大电压下降的更厉害。不知道为啥?请专家给点指导,谢谢。

  • 输出电流是正负80ma(Output current, IO ±80 mA)指的是最大输出电流。而输出短路电流指的是输出端短路时流经的电流大小,相当于运放有个短路保护的功能,运放的手册里一般都有Ios这个参数,代表的是输出对地短路时流经的最大短路电流的值。对于TLE2142这款来说,Ios的范围20~31mA(当Vid=-1V,Vo=0V)

  • 我输出没有短路,而是加的负载。输出30ma的时候输出电压就开始下降。它的输出也是达不到。我还是不明白为啥手册里写的是80ma的最大输出能力,但是实际却最大输出30ma电流。请专家给详细指导一下。

  • 输出短路电流可以作为运放驱动能力的表征,是在特定条件下测量输出的值,实际应用中还得参考手册中输出摆幅与输出电流(拉电流和灌电流)关系图。

  • “对于TLE2142CP这款片子最小输出电流为20ma(20-mA Min Short-Circuit Output Current),但是还有个输出电流是正负80ma(Output current, IO ±80 mA),那这款片子的输出电流到底能达到多大?我有点糊涂了。请专家指导一下。”

    其实可以通过手册中figure18 SHORT-CIRCUIT OUTPUT CURRENT vs FREE-AIR TEMPERATURE 看到:

    这个曲线是在VCC=+/-15V,Vo=0,工作环境温度-75~150条件下得到的,当VID输入为-1时,温度越低,输出短路电流就越发接近20mA.

  • 手册上给出的 也是符合上面曲线的。

    至于手册中提到的输出80mA,我觉得应该是指在极限工作条件下测量得到的,比如VCC=+/-22V,低温。