This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA377应用电路求解

Other Parts Discussed in Thread: OPA377

这个电阻和电容怎么选啊?

这个是怎么算的啊,

这个运放的功耗低吗?

有没有性能类似的,功耗更低的芯片啊?

恳请各位前辈帮忙解答一下。

  • 亲;Rf是反馈电阻,Vout=(IL-Iin)*Rf。Cf为积分电容,抑制噪音。Cf大小基本不影响Vout稳态值。

    亲;这个电路的最大要求是要输入口电流足够小,功耗是其次。

    注:IL光电流,Iin:运放输入电流。

  • 你好,这是一个电流转电压的应用,比如检测微弱光电流信号的场合。

    由于前端的寄生电容Cs和Rf会在噪声增益曲线上形成一个零点,导致运放的开环增益曲线和噪

    声增益曲线相交处的逼近速度为-40dB/dec,CF就是在噪声增益上引入一个极点,来修正开环增益曲线,实现相位的补偿。

    电阻的大小是决定了电流的放大倍数,它和CF的大小决定了极点引入的位置。

  • 具体介绍和计算,请参考下面的文章:

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca479/zhca479.pdf?keyMatch=ZHCA479&tisearch=Search-CN

  • 运放本身的静态工作电流是很低的,QUIESCENT CURRENT: 0.76mA/ch。

    工作时消耗在跨阻上的功耗Iin*lin*R(W)也会很小的。

  • 一般电阻就取放大倍数,电容的值要根据光电管的电容值、运放前端的寄生电容Cs、反馈电阻、和运放带宽来计算

  • 如果你的光电流信号是高频微弱信号,建议你使用垮阻型运算放大器,这个OPA377增益带宽积只有5.5M