This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

对于一个放大电路如何评判它的指标性能好坏

对于一个放大电路如何评判它的指标性能好坏?比如说利用信噪比、共模抑制比、失调电压、频带等指标如何去评判一个放大电路的性能好坏呢?是达到datesheet上的指标就可以了吗?另外,信噪比在实际电路中如何测量?

  • 您好,您说的这些参数是运放自身的特性,我们在选择运放时,可以考虑运放的这些电气特性,根据实际应用去进行筛选,比如我们要放大幅值较小的信号,那么就要要求运放自身的失调电压要小的精度运放,因为实际的运放不是理想的,我们要求放大的时差模信号,但是由于管子的源极或漏极电阻的不匹配,栅极-漏极之间的结电容等影响造成可能会对共模信号放大,这也就是运放共模抑制比这个参数了,这些我们都可以对照数据手册去衡量一颗运放的电气参数是否符合自己的应用需求。

    那对于放大电路来说,我们衡量的更多的是它的稳定性,比如由于容性负载导致的震荡,比如相位裕度最好要大于60度,或者增益设置电阻和输入电容创建的零点大于电路的带宽才能稳定等等。关于稳定性的介绍,我们精度实验室有讲解视频,您可以看下:

    Op amps | TI.com

    另外关于运放的各个参数,以前有资深FAE也针对每个参数总结的非常详细,您也可以参考下,下载并保存这些资料:

    运算参数的详细解释和分析【TI FAE 分享】 - 放大器论坛 - 放大器 - E2ETm 设计支持