This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

试用 TI 首个 100G 互阻抗放大器产品

Other Parts Discussed in Thread: ONET2804T

获取高系统灵敏度、
更快的速度和
最佳的系统性能
您是否需要一个可提供高级灵敏度、更快的速度和最佳性能,同时具备低功耗特性的互阻抗放大器? 了解 ONET2804T 28Gbps 四通道互阻抗放大器,TI 的首个 100G 光学联网空间产品。 ONET2804T 是采用 CPF2/CFP4 光收发器、QSFP28 和有源光缆的通信基础设施系统的理想之选。

产品说明书
样片
主要特性和优势
  低输入参考噪声 (IRN)
  较高的通道间独立性
  对内部寄存器进行 I2C 控制,可实现定制化解决方案
  750um 通道间距,可实现引线直接接合二极管
  每通道超低功耗
下载产品说明书,或申请现有光学联网产品系列中的其他互阻抗放大器的样片。
产品型号 类型 参数 数据传输速率 产品说明书 样片
ONET2591T TIA 2.6 kΩ 1 至 2.5 Gbps 下载 订购
ONET4291T TIA 3.2 kΩ 1 至 4.25 Gbps 下载 订购
ONET8531T TIA 4.5 kΩ 11.3 Gbps 下载 订购
ONET8551T TIA 10 kΩ 11.3 Gbps 下载 订购