请教一个问题,我想实现一个运放加法电路。范围是如下: 8V以内。 希望加法电路的输出电压范围在3-8V以内,输出驱动能力在70mA。
精度控制在2mV以内。

按照图上的使用,当输入为0时,希望加法电路输出就是另一路输入。
2.怎么才能做大加法电路输出的部分,能够多个跟随器电路做到一致性
能否推荐合适的运放。精度,驱动能力,以及VOS.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,输出驱动电流到70mA的话,就得考虑功率运放了,但是功率运放比精度运放的Vos相对来说要高,要达到几mV的Vos。
精度运放的Vos相对来说更低一些 ,但是输出电流达不到80mA的要求。
下面是功率运放的选型链接,您可以根据电气参数进行筛选参考下:
https://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/op-amps/power/products.html#
另外,除了驱动电流的要求,不知您的信号带宽为多大? 要放大什么频率的信号,如果带宽比较高,可能就要考虑电流反馈运放来实现。
总之,我们在选择运放的时候,要综合考量,首先电源要求,带宽,信号幅值范围,压摆率等几个比较重要的参数。
实际上想实现的电路就是一个可调电压输出,最高7.8V,最低3V的电路,目前测试基于LM317的电路不能用,因为LM317+运放的电路输入电流要求比较高,爱你搞个板子并联使用的时候已经需要100MA以上的输入电流。
我们想实现一个电路,就是从3V-8V可调,要求的就两点。电路误差不能超过3MV(输出的电压不差,因为会多个板子并联,如果电压误差太大,会导致一致性问题产生)。
而输出的驱动电流大一点,便于驱动后端负载(比如30MA-70MA)。
带宽咩有考虑过,因为主要想完成的就是直流电压的可调。参考 下图。
输入信号是一个0-5V可变的DC电压,驱动能力很差,所以需要做跟随器来进行隔离和驱动后端。
如果没有这个信号,就是基准的3V电压输出到后端,如果有这个信号,就是叠加上去。所以要求其实就是最终加法电路输出的电压精度,不能太大,太大会导致板子之间的一致性。还有就是有一定的驱动能力,比如30mA。

您好,根据您的描述,我建议还是选择精度精度运放来实现您的应用,low Vos,Low drift,low noise以及low bias current。
但是可能驱动能力没有功率运放大,输出电流和输出电压是有关系的。
我选了两款,较新的一款精度运放OPA205,您可以参考下它的参数,低噪声低失调低温漂,以及低功耗,并且具有过载限制。

输出电压和输出电流的关系如下,如果8V输出的话可能达不到30mA。因为驱动能力是和负载,或者说和输出电压幅值有关:

另外,OPA210这款也可以参考下。https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa210.pdf

我的 建议是您可以先使用TINA做个仿真,评估一下。
如果驱动能力不足的话,只能选择尽量参数比较好的功率运放了。
功率运放的驱动能力一般都在几十mA或者几A。可以看下它的选型链接筛选:
https://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/op-amps/power/products.html#