This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMV321: 输出异常

Part Number: LMV321


新芯片输入0mV,输出0mV;旧芯片:输入0mV,输出92mV;输入10mV之后,新、旧芯片的输出基本一致,请确认下是否正常?

  • 您好,

    应该是正常的,LMV321输出不能完全达到轨至轨,即在单电源供电时其最小输出电压到不了0V,如下截图所示:

    另外还有输入失调电压、失调电流的影响,即您在输入0V时,其实输入并不是0V,运放本身存在输入失调:

  • 1 原厂回复解释了输入为0,输出不为0的情况,但没有解释输入为0,输出为0 的情况;

    2 此芯片已使用很多年,一直都是输出不为零的情况,现在这种芯片输出为0的情况,是芯片的一致性问题、失效了、还是芯片的设计改进造成的?

  • 输出为0 也在datasheet 规格范围内,IC 参数之间有公差,datasheet 参数是100% 产品都符合的规格参数。

    所有的新产品都是输出0V吗?如果都是输出0V那还真有点奇怪,建议新旧运放做下交叉测试看结果怎样

  • 新产品输出都是0V,新旧交叉测试过,请问这种情况是否正常

  • 新产品输入从0到10mV变化的过程中,输出从输入的哪一点输出非0?

    新和旧产品分别是什么时候购买的呢?

    新产品是从哪里购买的呢?是从TI官网购买的吗?

  • 从0到10mV变化的过程中,新芯片的输出基本随放大倍数呈线性变化,从0点开始。

    但是旧芯片有几十mV的基础漂移

    购买时间不确定,都是从艾睿买的,SO Number 10729063 批次:2215

  • 从0到10mV变化的过程中,新芯片的输出基本随放大倍数呈线性变化,从0点开始。

    这说明芯片正常工作,没有异常。

    但是旧芯片有几十mV的基础漂移

    这也在datasheet 规格范围内,也是正常的。

    按datasheet 变更时间是从2020年将2014年10月 W版本变为X版本,如果是2020年5月以前买的那产品版本是有变更的,具体看datasheet Revision History部分。