Dear All :
I used LMH6738 for VGA design, but The VGA output to monitor is overexposed, how can I do fine tune resistor or other recommendations?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear All :
I used LMH6738 for VGA design, but The VGA output to monitor is overexposed, how can I do fine tune resistor or other recommendations?

您好,我想问下您是如何判断显示器曝光是因为这颗视频放大器导致的呢?
LMH6738时一款宽带宽的视频运放,能否描述下您的应用?
Dear Kallyn
我們的用法是 有Rear side VGA 跟 Front side VGA ,
Rear side VGA 沒有經過這個 LMH6738 的 AMP 去output ( VGA connector 是在板子上 )
Front side VGA 是有走Cable , 所以AMP 是在switch 之後 接LMH6738 然後到 on board connector , 然後再走cable 輸出到 螢幕
Rear side VGA 沒有這樣的狀況, 所以才想請教, 有沒有甚麼可以去調整的部分
您好,电路图中U9 是LMH6738吗?如果是的话 ,因为我没看到电源去耦,建议要加上一定的去耦电容在靠近引脚端,可以参考LMH6738的Figure22~23.
另外,我看输出RGB trace到VGA 端是不是很长?并且75ohm应靠近VGA端。另外,输入端也应该是75ohm阻抗到地,不应是50ohm。
输出端您还加了电感进行滤波处理,这里我想不需要,输出RGB走线尽量要求等长等间距,并且75ohm匹配电阻尽量靠进下一级。
Hi, Kailyn :
我這邊發現, R218~R220 的49.9 ohm 在實際設計沒有設計進去, 目前試著將R1541~R1543 上 49.9 ohm , 目前測試下來,已沒有過度曝光, 但R1541~R1543 因為靠近 W163(switch) 波型量測 over shot 很大, 目前還在try 當中, 想請教, U9(LMH6738) input 端這邊電阻應該如何調整才是正確? 目前49.9 ohm 是 try 出來的, 在是否有標準? 另外這下地電阻是否越靠近LMH6738 越好?

Hi, Kaily :
我把我目前板上目前rework 後的電阻阻值整理如下圖
從BMC 出來就有下地150ohm,
VGA2 : 經過switch 後再下地 49.9ohm, >> LMH6738 >> 串聯 75ohm >> VGA connector
VGA1: 經過switch 後下地 150ohm >> VGA connector
目前這樣 VGA2 再進入 LMH6738 前下地電阻 150// 49.9 並聯=37.44 ohm
VGA1 是 150 // 150 = 75 ohm
您的建議是我把 LMH6738 前 49.9ohm 換成 75ohm 嗎?

從BMC 出來就有下地150ohm的话,我的建议是和VGA1一样,下地150ohm,并联总电阻为75ohm。
因为前端出来是VGA信号,视频源阻抗相当于75ohm吧,LMH6738的输入端为了和源阻抗匹配,所以端接75ohm阻抗,既然BMC出来已经下地150ohm的话,可以和VGA1一样,相当于并联之后仍是75ohm。如果BMC这里出来没有150ohm阻抗的话可以直接下地75ohm。相当于下图中的Riin需要为75ohm。