Part Number: PGA309
你好!我现在使用PGA309对压力传感器的差分信号进行放大操作,出现了理论计算的放大值与实现测量的放大值不一致的情况:
PGA309的VSA,VSD都是直流5V供电,共模输入电压1.450V,差分输入电压值为10.1mv,PGA309工作在test模式
PGA309内部设置如下:内部参考电压2.5V,Coarse Offset Adjust设置的是0V,ZeroAdc设置的是0,GainADC设置的是1.0,前面PGA的放大倍数是32,后面的放大倍数是2。
理论计算出来的电压值是:[(10.1+0)*32+0]*1.0*2=646.4mv,但是我实际测量的VOUT的电压值是:746mv。这是什么原因导致的?
我查看了一下PGA309的数据手册,是不是这几个参数影响了放大输出值,这几个参数的意义是什么?



第一个是Coarse Offset Adjust中的Drift=3mv
第二个是Fine Offset Adjust (Zero DAC)中的Offset=5mv
第三个是Output Fine Gain Adjust (Gain DAC)中的Offset Voltage=3mv
我所理解的是这三个值表示PGA309的准确度,由于这三个值影响了我的输出,请帮忙解释下这三个参数的具体作用?
另外,还有一个问题PGA309的数据手册上的External Sensor Output Sensitivity:1-245mv/v,是否指的是PGA309外接传感器的灵敏度?当我外部传感器的灵敏度为16uv/v级别时,如果继续使用PGA309经过放大倍数
后能否测量准有效的电压值?