This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于仪表放大器电路的噪声测量



 你好,我用了一个仪表放大器进行放大电路设计,然后进行电路输出噪声测量,该图是用是示波器测出来的。将输入端短接,电路增益设为10倍,输出端直接连接到示波器中。有以下几个问题:1、为什么调节水平时基,噪声的幅值会不一样?比如此时水平时基为10ms/div,噪声峰峰值为63.14 mv;如果水平时基调成4ms/div甚至更大,噪声峰峰值会变大。2、因为该噪声呈现周期性,并且幅值不尽相同,那这个总输出噪声怎么确定?是在一个周期里,分别算出不同噪声的值再适量叠加吗?3、从该图中可以看出来是何种噪声吗?

  • 此外,该噪声周期为20ms,频率均为50Hz

  • 您好,

    1、应该与示波器分辨率有关,不同时基下示波器分辨率不同,分辨率高时测得的噪声值大;

    2、下面放大器噪声系列视频的视频3讲了手工计算运放总噪声的方法,视频4讲了简化噪声的计算方法,视频5讲了使用TINA仿真运放噪声,视频8讲了用仪器测量噪声的方法,希望您观看视频后能够找到获得总噪声的方法:

    TI 高精度实验室放大器系列 - 噪声

    3、噪声频率为50Hz,那么就是工频噪声,电网中引入的干扰;

  • 你好,视频已经看完,里面对于计算已经掌握,只是对于实测电路中无法进行准确地得到噪声幅值,原因是因为:如上图,噪声并不都是宽带噪声还含有其他噪声,因此噪声幅值并不是在一个平稳的范围内变化,那我应该怎样实测得到准确的总噪声呢?在上述的视频连接中无法找到答案。此外,这边更正一下我的表述:这里的噪声频率波形看起来呈现周期性,看起来是50Hz,但实际上示波器上显示该段噪声频率为3.632MHz。

  • 因此噪声幅值并不是在一个平稳的范围内变化,那我应该怎样实测得到准确的总噪声呢?

    如果您要测量获得的话,那就是测量峰峰值;

    但实际上示波器上显示该段噪声频率为3.632MHz。

    您使用的供电电源是线性电源还是开关电源,如果是开关电源,这个频率可能是开关电源的开关频率或者是开关频率的谐波。

  • 使用的是开关电源,为什么3.632MHz就可以看出来是开关电源的开关频率呢?一般我在进行噪声测试时使用示波器的FFT功能,可以看到一些特征频率(幅度特别大),这些特征频率就可能是噪声,那我应该如何根据这些特征频率去确定噪声源呢?

  • 使用的是开关电源,为什么3.632MHz就可以看出来是开关电源的开关频率呢?

    我没说一定是,我说可能是或者是其谐波,因为开关电源的开关频率一般都比较高,您可以查看使用的开关电源的频率以确定;

    那我应该如何根据这些特征频率去确定噪声源呢?

    那就查看板子上有哪些信号的频率与此噪声频率相近或其谐波相近,因为高频信号耦合能力比较强,很容易耦合到模拟信号中。