Part Number: TLE2064BM
HI team,您们好!
我们从TI官网购入了:TLE2064BMFK
开盖后晶圆logo与之前购买的有差异,如图片所示:
前者为EX2064C;后者为EX2064B
请帮确认下两者是否有区别,以及字母差异产生的原因?

感谢,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我个人认为是不是die的版本差异,同时我也在确认这个问题过程中,一旦有消息,会立即给您回复。
给您带来不便非常抱歉。
您好,麻烦您这边再提供下date code :1427A+ 的lot code或者top side marking。
上面给的图片只有2228A的。
好的,收到您的反馈,因为最好联系下采购查一下购买记录,如果确认是TI estore购买的,那么我们也会尽全力去确认这个问题。
目前我帮您升级到美国工程师那边,他们也是经过内部讨论并确认,需要确认下购买渠道。
不用客气,可能要等几天才能回复。我这边一旦收到答复,也会第一时间给您回复。
Thank you for the confirmation - I am waiting on feedback from our internal team, but please note that due to the US holiday this week, many are out of office so expect a delay in response. I will update you mid-week on the status.
die logo :EX2064B;对应date code :2228A+
您好,关于您的这个问题,team内部沟通并请确认2228A lot number对应的die 版本是EX2046C。
但是您这边2228A对应的是EX2046B,所以您确认下lot number和版本是不是对应错了?