Hello Expert:
您说,理想情况下,运放输入电压相同,输出电压为0。我有点疑问:运放不时有静态工作点吗,理想条件下,即使输入电压相同,输出电压也会有静态工作点带来的输出电压吧!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
抱歉回复晚了。关于理想运放和实际运放失调电流和失调电压的解释,可以直接参考之前资深工程师写的blog。
理想 运放是没有输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios 的。但每一颗实际运放都会有输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios .
下面是理想运放的模型,相当于各个输入端都串联进了一个电流源,这两个电流源的电流值一般为不相同。也就是说,实际的运入,会有电流流 入或流出运放的输入端的(与理想运放的虚断不太一样)。输入偏置电流就定义这两个电流的平均值,输入失调电流呢,就定义为两个电流的差。对于bipolar,要使其工作在线性区,就要给基极提供偏置电压,或者 说要有比较大的基极电流,也就是常说的,三极管是电流控制器件。那么其偏置 电流就来源于输入级的三极管的 基极电流,由于工艺上很难做到两个管子的完全匹配,所以这两个管子Q1和Q2的基极电流总是有这么点差别,也就是输入的失调电流。

输入失调电压也是,理想情况下,当运放两个输入端的输入电压相同时,运放的输出电压应为0V,但实际情况确是,即使两输入端的电压相同,放大电路也会有一个小的电压输出。您参考下面这个关于Vos的详细介绍和解释:
https://e2echina.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/19088/-part3-vos
您好,我想您考虑的正是运放实际应用时的情况,是的,静态工作点是交流信号输入为零时,电路处于直流工作状态,是有一个小的直流输出电压的。
合理的静态工作点点就是为了在放大交流信号时,保证三极管处于发射结正向偏置,集电结反向偏置的放大状态。比如不论是放大正半周信号,还是负半轴信号,避免输出失真,输出饱和等现象。
理想运放的输入和输出则是同步的,输入为零,那么输出也为零,不存在失调或者偏置情况。