Part Number: OPA380
你好,这个OPA380的datasheet,上面说,供电电压是2.7-5.5v,我给OPA380的供电电压是5V,然后按照datasheet进行搭建电路仿真,datasheet里面的RF最大可以为10MΩ,可是我用2MΩ作为RF的时候,输出就已经失真了,这是为什么呢?
我给电流发生器设置的是带有2.4uA偏置的30KHz 振幅为2.4uA的正弦波,如图示,我的TIA电路如图示,仿真波形如图示:


为什么当RF=2MΩ 的时候,输出感觉是一条线,正弦波的输出幅值范围是4.59~ 4.58V, 如果 RF=1MΩ 的时候, 为什么输出曲线的峰谷不是0V,而是1.8V左右? 下图为RF-=1MΩ时候的仿真图,而且为什么输出的波形第一个脉冲的波峰值高于其他的波峰值?