This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AMC1302-Q1: 隔离工作电压怎么理解

Part Number: AMC1302-Q1


  AMC1302Q1的最大隔离直流正常工作电压为2121V表述的是输入引脚的差分电压还是共模电压呢???在此电压情况下,该器件仍然能够正常工作还是该器件已经做了相应的保护了(保证二次侧输出部分的电路不会有影响)???AMC1302Q1只能作为低侧电流检测的应用吗,因为其忍受的共模电压有限。其是否能够作为高测电流检测????

  • 您好,

    VIORM电压和VIOWM电压的定义如下截图所示,

    VIORM电压即在IEC 60747-5-5和VDE 0884-11中定义为隔离器能够承受的最大重复峰值电压。本规范旨在鉴定隔离器在连续、日常的基础上处理跨越其屏障的高压的能力。

    VIOWM电压与VIORM类似,工作电压是隔离器在指定的长寿命内能够承受的最大rms或等效直流电压。同样,区别是以rms而不是峰值电压给出的值。

    AMC1302-Q1 模拟输入差分电压和共模电压如下截图:

    AMC1302Q1只能作为低侧电流检测的应用吗,因为其忍受的共模电压有限。其是否能够作为高测电流检测????

    是的,在使用 AMC1302-Q1时需同时满足其差分输入电压和共模电压,如果在高测电流检测时超过了其允许的输入共模电压,那么AMC1302-Q1是不能正常工作的。

  • 好的 了解了,感谢您的解答