Other Parts Discussed in Thread: LMH6629, VCA821
OPA695为电流反馈型运放,想用两个OPA695级联实现100MHz信号放大100倍。Pspice仿真可以实现,但PCB测试与仿真完全不相符。
采用级联双运放,均为单电源(VCC = +5V,VEE = 0V)供电,非反向输入端电阻分压实现VCC/2直流偏置,预期每级放大10倍,仿真原理图如下;
实际测试中出现以下问题:
- 每级运放的输出端直流偏置都不是设计的2.5V,第一级输出偏置3V左右,第二级输出偏置4V左右,有明显偏差;
- 放大倍数很小,只放大了3倍左右,反馈电阻选取了数据手册中实例电路的数值,增益电阻根据公式重新计算所得;
- 用于供电的直流电压源显示的输出电流不固定,一直在抖动,抖动幅度1mA-10mA,末端输出信号也是持续抖动,不稳定,不知道是否为电路不稳定;
求问该电路设计有什么问题,谢谢!