Part Number: LMP7721
你好,我用如下的LMP7721搭建放大电路检测光电传感器,然后连接示波器:
我的LED是通过一个PWM驱动电路输出电流来控制的,PWM占空比越大,电流越大,LED越亮,这已经充分验证;
当我用以上光传感器检测电路检测时,可以得到光输出也是PWM电压波形;但是当我改变PWM的占空比(LED亮度变化),
占空比越大,示波器检测光检测的波形幅值就越小(LED两端电压幅值是不变的),而且,当我不断开端关闭LED时,肉眼可见光输出波形的幅值从一个高值下降。
如下为LED 开启10%和90%时的幅值,相差约有100mV。


我怀疑是不是因为电路供电功率不够导致幅值下降还是其他原因?
或者请问工程师之前有碰到类似的问题吗?