This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM339: 您好,想了解一下比较器的CMRR和PSRR的测试方法

Part Number: LM339
Other Parts Discussed in Thread: TLV3691

您好,想了解一下比较器的CMRR和PSRR的测试方法

  • 您好,

    如下截图所示,在TI数据表中,CMRR和PSRR的定义,也就是说输入共模电压或供电电压变化引起的输入失调电压Vos的变化。因此,您可以改变输入共模电压或供电电压来测试以此带来的Vos的变化量。

    在比较器中,Vos的变化量您可以通过实际比较器阈值的变化量来获得。比如第一次在一个共模电压或供电电压下输出翻转阈值是V1,那么改变输入共模电压或供电电压再一次让比较器工作,此时测得比较器输出翻转阈值是V2,那么阈值的改变就是输入共模电压或供电电压带来的Vos的改变,也就是Vos的变化量。最后根据如下截图公式可计算出CMRR和PSRR。

  • 十分感谢您的回答,解决了我的困惑。

  • 共模电压或供电电压来测试以此带来的Vos的变化量。

    在比较器中,Vos的变化量您可以通过实际比较器阈值的变化

    Hi Amy  感谢您的回答,我还想了解下:如果比较器含有内部迟滞,这类的比较器的失调电压该怎么去测试呢?

  • TI的比较器 TLV3691 是内部集成典型值17mV的迟滞电压,其中给出了如下传输曲线。因为可以测得比较器实际阈值电压VH(即 )和VL(即 ),因此我认为在已知VTH和VHYST电压的情况下,可以计算出Vos,即VH+VL,然后除以2,再减去VTH,即是Vos。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。