TL082未使用的通道设计成跟随形式,产品出现损坏情况,通道全是用的器件则没有问题
有遇到类似情况或者知道什么原因吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,多通道的运放,未使用的通道接成跟随器是最好的办法,您这里双电源供电,所以允许运放的输入接GND,然后做跟随这是没问题的,可以参考这篇Blog:
https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/the-unused-op-amp-what-to-do
出现损坏情况,我想应该不是这里的原因,在没有接成跟随前是好的吗?或者接跟随的时候是不是焊接出现问题了?
换一块芯片试试呢?
可以确认跟随前是好的,是使用一段时间后才坏的,焊接厂直接产线贴装加工的,可以排除焊接问题,同一块电路板使用了多颗TL082芯片,发现损坏的只是运放有未使用的通道的情况发生。
双电源供电,未使用的通道的跟随器使用方法没问题,可能会是哪些原因呢。或者调查方向有哪些。谢谢!
双电源供电,未使用的通道的跟随器使用方法没问题,可能会是哪些原因呢。或者调查方向有哪些。谢谢!
使用一段时间坏的,那和第二路建立跟随关系不大,芯片是在哪儿买的?
如果不是焊接的问题,我怀疑是芯片的问题。 不使用的通道搭建成跟随是最安全的方法,所以和操作有关,或者芯片是否有承受过应力?一般过应力会导致芯片局部损坏。
双电源供电的上电时序存在一定的延时,如图中
青色和蓝色的延时偏差,此时跟随电路部分的输出脚测量是粉色的会有6V多的过冲,不知道是不是这个原因造成的芯片损坏,现在有多块电路板损坏,有的直接烧坏,有的像是过热有泛黄的表象,能否我这提供损坏的样片,咱们的技术协助分析一下。
+-15v 供电,输出即使有6V过冲,也没超过它可能承受的最大电压,应该不会造成损坏。
双电源上电存在延时的话,是先+15V供电还是先-15V供电?
不论哪个先供电,都要保证都上电之后再给输入信号。
所以根据您的描述,芯片工作一段时间后损坏,可能原因在于双电源供电有延迟,并且是否也已经先给了输入信号?
要确保正负电源都上电起来稳定之后再给输入信号,否则确实不能保证长期稳定工作。
器件损坏的我分类有5种情况:(蓝色+15V,青色-15V,粉色:PIN7输出)
1、跟随7脚输出-15V
2、跟随7脚输出+15V
3、跟随7脚输出波动
4、跟随7脚对电源短路
5、+15V电源对地短路
测试人员反馈上电时也有损坏的情况发生。
通过上述器件损坏的情况能定位器件损坏的原因吗?谢谢!
不对呢,第二路的跟随电路,pin7输出为0V呢,因为pin5接GND。

波形中跟随输出+15V或-15V您指的是第一路输入信号吗?那如果是这的输入信号,要注意这里不能给到电源轨电压,可以看下Vcm输入共模电压范围,+-15V供电的话,输入范围为-11V~11V,是不允许接+-15V电压的。


是运放的PIN7输出管脚测量到的,此模块损坏了,未损坏的模块输出是0
使用的运放输入幅值范围在±10V以内
那就是输出饱和,如果未使用的通道输入悬空的话,会造成运放的饱和。
所以您前面提到没有虚焊脱焊的问题,我想问下失效率有多大?因为电路没有问题,使用也没有问题,都能保证运放在线性条件范围内。
那么如果排除焊接问题的话,很有可能就是芯片本身的问题。
您是在哪儿购买的?