This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMH6518: LMH6518芯片内部前级放大器高增益时发生震荡

Part Number: LMH6518

LMH6518芯片内部前级放大器高增益时发生震荡。在我们使用LMH6518放大器时,芯片(内部)的预放大部分(pre_amp)由10dB切换到30dB时,在无输入信号的情况下,输出出现约400MHz左右的震荡。(下图1时前级放大10dB的底噪,下图2是前级放大30dB的震荡情况)

  • 您好,

    在有输入信号的时候放大器是否工作正常?

    在无输入信号的情况下,输出出现约400MHz左右的震荡。

    在无输入信号的情况下”是指悬空放大器的输入端吗?对于放大器我们不建议悬空其输入端,因为这会耦合周围的电磁干扰,可能使输入、输出过载或使放大器处于不确定的工作状态。

  • 输入信号时,震荡叠加在信号上,震荡的幅度相对信号较小。

    同时,我们发现,输出端的差分输出,p端和n端输出差别大;请问是否是芯片P和N端对负载要求不同?

    断开后级负载,则输出正常。下图是后级芯片接法。

  • LMH6518是差分输出,P和N端对负载没什么不同,差分输出阻抗是100Ω,因此需要差分负载100Ω,datasheet中的电气特性也是在此条件下给出的: