This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM393

Other Parts Discussed in Thread: LM393

你好:

请问 我在lm393的正输入端加一个5v的电压,负输入端加一个2.5v的电压 芯片采用的是5v的单电源供电    为什么 输出不是5v左右的高电平呢  是不是输出端上拉一个电阻就可以了啊  谢谢

  • 是的, 需要上拉电阻.

    另外, 使用中注意输入共模电压范围, 根据手册, 全温度范围内, 应该是 0~V+-2.0V,  5v的单电源供电下, 输入信号最好在 0~3V 范围内.

  • 输出不是5v左右的高电平的原因是该运放输出不是轨到轨的,也就是输出高电平和低电平都不能达到供电电源轨

  • 他这是比较器哦

  • 接上拉电阻,电阻的大小由你需要的边沿时间决定,最小电阻不能超过比较器的输出级驱动能力。

  • 亲;确实如此。由于比较器是三极管集电极开路输出(即三极管集电极没装上拉电阻),输出始终是0-1V左右的水平。因此;如果要输出5V电源电压,必须接上拉电阻。

  • 对于您的后半句中提到的“最小电阻不能超过比较器的输出级驱动能力” 有些疑问:

    因为比较器输出采用的是集电极开路输出的,那么在输出端通过上拉电阻驱动后端,由VCC经过上拉电阻提供输出电流,对于芯片的驱动能力要求体现在哪里?

    是否就是指这里对集电极输出低电平时,三极管对最大集电极电流IC的限制。

  • 我估计就是灌电流的限制,低电平时

x 出现错误。请重试或与管理员联系。