是否信号都需要先滤波再放大呢?如果我的信号噪声放大后不至于使运放失真的话是不是也可以先放大再滤波,这样还能把前级运放产生的噪声一块虑掉?还有如果我使用带增益的有源滤波的话效果和前两种方法又有何区别呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否信号都需要先滤波再放大呢?如果我的信号噪声放大后不至于使运放失真的话是不是也可以先放大再滤波,这样还能把前级运放产生的噪声一块虑掉?还有如果我使用带增益的有源滤波的话效果和前两种方法又有何区别呢?
放大再滤波和滤波再放大以及带增益的滤波,三者的区别是什么,各适用于什么场合?Carter Liu 说:可以先放大再滤波,也可以先滤波再放大,放大后再滤波。你的信号源是什么信号呢
你好,
放大再滤波,一般用于输入信号非常小的情况。
滤波再放大,一般用于干扰特别大的情况,这种滤波很可能是无源的。
带增益的滤波就是放大的同时进行滤波,可以省掉一些器件,通常都可以用。
你好,
放大再滤波,滤波再放大,要视信号而定。有源滤波可以起到阻抗匹配的作用,输入阻抗高输出阻抗低,而且能提供一定倍数的增益
带增益的滤波相对另外两种有何优缺点呢?Jason Shen 说:你好,
放大再滤波,一般用于输入信号非常小的情况。
滤波再放大,一般用于干扰特别大的情况,这种滤波很可能是无源的。
带增益的滤波就是放大的同时进行滤波,可以省掉一些器件,通常都可以用。
这是一个好问题,应用的场景不一样,没有绝对的优缺点。
带增益的滤波一级实现可以实现高阶,衰减比较快,当然也有可能不稳定。
带增益的滤波可以节约器件,也会引入噪声。
所以case by case啦。