求推荐几款跨导放大芯片,最好带宽能到40MHz,不能到的话也尽量使其在10MHz到40MHz之间的电流输出较为平缓,之前用的是OPA861,但是买了两个店的一个频率特性很差,一个特性还可以的却说停产了,求再推荐几款,谢谢!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
求推荐几款跨导放大芯片,最好带宽能到40MHz,不能到的话也尽量使其在10MHz到40MHz之间的电流输出较为平缓,之前用的是OPA861,但是买了两个店的一个频率特性很差,一个特性还可以的却说停产了,求再推荐几款,谢谢!!!
谢谢Andy Tan 说:就3款其他的跨导芯片供选择了:
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/amplifiers-linear/transconductance-amplifier-products.page?paramCriteria=no
可以再官网申请样片做个试验!
请问下跨导放大器的电压电流能力需求,如果没有现成的芯片,也是可以通过其他的方法来实现的。
电流电压的要求不高,就是希望输出电流在10MHz到40MHz之间要稳定,衰减尽量小,分散元件弄的话怕带宽或者噪声等等,还是比较喜欢用集成的。电压输出大概是几百毫伏,电流输出希望能达到5~10mA,输出负载是一个感性负载。Jason Shen 说:请问下跨导放大器的电压电流能力需求,如果没有现成的芯片,也是可以通过其他的方法来实现的。