Part Number: OPA2140
如上图,将OPA2140两个运放组成复合放大,实测2脚DC6mV,引脚3的电压值0mV,万用表交流mV档也测试过引脚2、3对地电压,小于0.01mV,
为什么引脚1输出8.4V?导致引脚7也输出8.4V,反复换过3片OPA2140结果一致。这些料是上次另一块板子剩余物料,间隔时间不超过2月,另一块板子上应用正常(电路不同),可以证明芯片是好的
请问下这个为什么会这个样子?
电路参考SBOA015的第9页,电容C31已做多容值尝试,结果不变。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: OPA2140
如上图,将OPA2140两个运放组成复合放大,实测2脚DC6mV,引脚3的电压值0mV,万用表交流mV档也测试过引脚2、3对地电压,小于0.01mV,
为什么引脚1输出8.4V?导致引脚7也输出8.4V,反复换过3片OPA2140结果一致。这些料是上次另一块板子剩余物料,间隔时间不超过2月,另一块板子上应用正常(电路不同),可以证明芯片是好的
请问下这个为什么会这个样子?
电路参考SBOA015的第9页,电容C31已做多容值尝试,结果不变。
您好,
您需要使用双电源给OPA2140供电,我仿真不管输入信号是什么,U12A运放输出的电压都是负电压,单电源供电的话U12A不能正常输出,因此输出异常。
您尝试使用双电源供电看输出是否正常?
这个电路单电源根本工作不起来,我忽略了输出即使轨道轨也不会是绝对的0V,会导致U12B输出永远趋于正电源轨。但是不明白的是U12A在明显反相输入大于同相输入的情况下,为什么输出不是0.2V而是接近正电源轨。
你好,下午割板子用±5V电源供电,在电流采样电阻上电流为0的时候,U12A输出0.2V左右,U12B输出-0.2V左右。给采样电阻电流(既给3脚输入电压),大到一定程度,U12B的7脚输出可以随电流增大增大,趋势就对了。
但是原因还是没找到。
另外咨询下,TI官网上找不到 精密实验室系列视频了 ,想查查失调电压对这个电路的具体影响。有链接吗?
是的,TI高精度实验室视频链接失效了,我会向相关部分反映下这个问题,很抱歉对您造成了不便。
看下下面视频是否对您有帮助:
https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html?keyMatch=
在电流采样电阻上电流为0的时候,U12A输出0.2V左右,
如下仿真电路,不管我怎么调U12A的输入失调电压V1和V2,U12A的输出都是约-27uV,我不确定为什么和您测量的不一致