TINA-TI-9中的电路图及AC仿真结果如下:
TINA-8中的电路图及仿真结果如下:
电路图源自《模拟电路基础》P419页码, PID放大器 ,作者:秦世才、贾香鸾; 南开大学出版社。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TINA-TI-9中的电路图及AC仿真结果如下:
TINA-8中的电路图及仿真结果如下:
电路图源自《模拟电路基础》P419页码, PID放大器 ,作者:秦世才、贾香鸾; 南开大学出版社。
电路的通带增益应该为 52db左右,下图是正确的。上图仿真的时候有没有warning 或者 error?
疑问:为什么这样啊,跳线有bug吗?我自己试了好几次,跳线还是指示-12V,用线直接连在12V上才正常,郁闷中。。。
解决办法: 重新选择 跳线,先连接到12V上,标签为V+,然后再选择跳线,在连接到运放的Vcc+上,标签为V+,测试就正常了。
看来TINA软件本身对 跳线 的处理 有一定BUG!!!
你好!
推荐操作:先放置电源,然后连接电源标签,然后更改标签名字。然后通过复(Ctrl+C) 、黏贴(Ctrl+V)添加到电路中。