This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LOG114: EVM板使用问题

Part Number: LOG114

在使用EVM板时,空载状态下Vout有370mv的输出,按照EVM板文件插入光电二极管时电路输出还是370mv(此时室内有灯光,二极管有电流产生),随着光强增加一段强度内输出无反应,光强加到一定程度时输出从370mv跳变到1.4v,之后输出正常随光强增加而增加。

  • 您好,

    您是怎样连接的光电二极管?是否使用了High-Current Linearity Correction Circuitry?光电二极管输出电流范围是多少?

    VREF基准电压输出正常吗?

  • 使用了High-Current Linearity Correction Circuitry,在D1的位置插入的二极管。光电二极管输出是正常的,500nA到10uA之间。VREF也是正常的。即使把二极管插入电路,电路无响应的时候,测得二极管的两个引脚也是有产生电流的。光强增大到一定量之后,电路才开始有响应。

  • 在使用EVM板时,空载状态下Vout有370mv的输出

    您这里“空载状态”是什么意思?是指悬空EVM板的I1输入端吗?如果是这样的话,不建议做这样的测量,因为悬空模拟输入端会耦合周围的电磁干扰造成不确定性输出,还有可能输入范围超出规格范围损坏芯片。

    按照EVM板文件插入光电二极管时电路输出还是370mv(此时室内有灯光,二极管有电流产生)

    您是焊接好光电二极管,然后EVM板上电后VOUT默认输出是370mV吗?此时测量VLOGOUT输出是多少?VLOGOUT 应该约等于下面计算公式:

    因为I2= 500 nA,如果您输入500nA到10uA之间电流,VLOGOUT 电压在 2V~1.512V

    另外,2V偏置电压输出正常吗?

    建议您先使用电阻代替光电二极管产生输入电流,因为 LOG114EVM User Guide 中的第5部分 Verifying Results 有相应测试结果,您可以进行对比。

  • EVM板通电之后,什么都不接入就会有300多mv的一个电压输出,这个可能与运放的失调有关。 我有另一个问题就是我使用的供电电源是一组电池,输出电压为4.7V,这个不是标准5V的供电电压会对电路产生什么影响吗,此时它的输出应该就不能套用datasheet里给出的输出计算公式了吧,那我该怎么计算这个供电电压下的输出电压值呢?

  • 单电源供电的话,LOG114最低供电电压是4.8V,因此使用4.7V超出了datasheet 规格范围应该不能正常工作:

    另外,使用的供电电压不影响输出计算公式。