This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLC2652: 使用TLC2652放大器时,输入mA级电流时为什么电压骤降,是超量程了吗

Part Number: TLC2652

我用TLC2652放大器,加±5V电压,输入1~8mA左右的电流,放大500倍,在3.6mA处电压骤降至-5V,不再放大,是哪里出了问题?超量程/饱和了吗?期待回答,谢谢!!!

  • 您好,

    TLC2652 是比较老的产品了,除了datasheet 我没有找到其他资料。通过仿真发现在TLC2652 输出骤降时运放的反向端电压也在骤降,超出了运放的输入范围。我想这可能与运放的斩波电路有关。

    通过查看上述蓝色部分描述,可以知道调零放大器输出端与其反向输入端是连接的,而调零放大器的反向输入端又与主放大器的反向输入端连接,这样输入的被放大电流或预被转换为电压的电流就会给CXA电容充电,使得其电压超出运放输入范围。