Other Parts Discussed in Thread: TLV9102
使用运放TL062进行电流转电压,当输入电流≥15.5mA以后输出电压突变为10.42V,请教各位,为什么电压会突变呢?运放对输入电流有什么要求吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,突变的原因是运放输出已经达到饱和,+-12V供电的话,最大输出差不多在+-10.5V左右,所以您可以看到当V3输出大概在10.42V左右一直保持在这个电压,即使再增大输入电流。
参考最大peak output voltage VS supply voltage的曲线。
所以您需要多大电压的输出?基本上输出电压和供电电压的幅值差在1.5V足有,也就是说如果需要最大输出+-10.5V,那么供电电压最低为+-12V。如果需要输出+-13V,那么可以考虑使用+-15V供电,这样我们可以计算输入电流的范围。Iin=Vout/Rf.
另外,从您仿真的结果来看,随着输入电流的增加,输出是没有增加的,直到输出突然饱和。
按照15.5mA*200ohm=3.134V是不足以使得运放达到饱和的呢。
输入电流是什么频率和范围的信号?我用TINA仿真下。
或者将您的仿真电路附上我这边看下。
感谢您的解答,我困惑的是,按照计算公式15.5mA*200ohm=3.134V确实是不足以使得运放达到饱和的,但仿真还是饱和了。电流源设置参数如下图:运放选用的是Tina内自带的运放模型:TL062.麻烦您复现一下呢,万分感谢!
您好,我按照您的电路在TINA上试了下,结果和您的一样,应该是model的问题。
我换了一颗和它类似电气参数的,比TL062新的器件TLV9102仿真,结果是没问题的。