我正在使用两个INA116芯片做一个两路的高阻抗陶瓷传感器测量电路,测量参数是海水的pH值。我使用的传感器是两根高阻陶瓷传感器,一根氯化银做参比电极。两根陶瓷传感器分别接到两个INA116的IN+,一根氯化银传感器同时接到两个INA116的IN-。问题:
(1)上述连接方式无法工作,直到我在IN-引脚上接了一个1M的下拉电阻数据才正常。这是怎么回事?此外我这个下拉电阻的选取正确吗?
(2)是否需要在输入端连接电容来滤波?
(3)INA116需要有guard措施。如果输入引脚加了滤波电容就无法用guard线将引脚全部包裹。此外两个INA116的IN-引脚连接在一起,IN-也无法用guard线全部包裹。我做的是4层PCB板,该如何布线?
原理图中AD1、AD2分别是两根高阻抗陶瓷电极,REF_ELE是同一根参比电极的输入信号。
谢谢