Hi 您好,
对ALM2403-Q1有如下疑问,请支持,谢谢。
1.根据datasheet中P17图8-3 MFB元件参数和公式1计算出滤波器截止频率fp≈15kHz,截止频率是否设置为比10kHz大一些比PWM input频率的1/5~1/10小就可以了?

2.旋变的频率是10kHz,PWM的频率为啥设置为320kHz?PWM频率设置有啥需求吗?
3.规格书中建议按照Q=1来设置,但根据datasheet中P17图8-3 MFB元件参数和Q值公式3计算出的Q=0.857,推荐值和实际计算值不一样,那Q值是选择=1的还是<1的?如果<1或>1,那应该选什么值比较合适?