输出端串联3个1N4148有什么作用?还有那个100uF的电解电容是干嘛的?输出的104电容对U0有什么影响?还有这个电路有没有低通滤波的作用?最好有理论公式的推导,谢谢专家们的答复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,这个电路的作用是扩展输出范围用的,本来运放是输不出5V的,加入二极管移位后输出可以接近电源电压。
这个电路有低通作用,但是输入1V的信号,可能会饱和,你可以用更小的信号试试。
请问输出端的R39和104电容是否构成低通滤波器器,还有那个并联在二极管上的电解电容起什么作用?能有相关公式理论支持就最好了,谢谢!
输出的RC确实构成低通滤波器,并联在二极管上的电容是为了保证二极管两端的电压稳定。分析的时候可以将二极管和电容等效为一个电压源分析,电压值为三个二极管的压降。
等效为电压源后,电压源对交流是短路,所以交流分析是和普通的积分器是一样的。
如果你实际扩展输出范围,可以使用我们的轨到轨的运放,可以方便很多。