This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA2171: 问题如下:

Part Number: OPA2171

请教几个关于OPA2171AIDR运放电流采样的问题,我们的电流采样电路如下所示:

 

我们在相同温度下,给采样电路的输入侧注入不同大小的直流电压(等效实际不同电流的大小),看输出实际值和理论值的偏差

1为输入侧注入电流的,2为理想运放的输出的大小,3为实测运放输出的大小,4为实测与理论的偏差,

 

1.这个偏差值为什么随着注入电压的增加而减小甚至为负?是运放的那个参数影响的?

 

2.我们实测了3块单板,发现不同温度下的偏差还和采样的输入有关,输入电流越大不同温度下偏差越大,

在大电流下的同一电流不同温度的输出偏差超过了上面的理论计算偏差,这个是什么原因?或者是由哪个参数引起的?

 

(测试方法为将温度调到-40,开始给采样电路输入注入不同的电压--等效不同的电流,记录不同输入在该温度下的输出值,

然后温度调高20度,再次重复相同的实验,直到温度升高到80度为止,然后记录相同输入不同温度下运放的输出最大最小值之间的差值如下表)

3.TI原厂那边有过对不同批次运放的单体有过下面两个测试数据吗?

 

问题1:运放输入信号的大小不同,运放输出随理论放大倍数*运放输入偏差的大小?

 

问题2:不同批次运放,不同温度下,比如-40到125度,每20度,Vos的随温度变化的实测数据?

 

  1. 针对我们的应用电路,还有没有温漂更好的运放型号推荐?谢谢。
  • 您好,

    今天下午我会具体看下您的问题,若给您带来不便我很抱歉

  • 您好,

    我们在相同温度下,给采样电路的输入侧注入不同大小的直流电压(等效实际不同电流的大小)

    测试结果表格1中①表示的是实际加入的没有纹波的DC电压信号是吗?如果是带有纹波的输入信号,那么表格中的数值是怎样测量出来的?是使用示波器测量出来的吗?如果是使用的万用表那么测量可能不准确,万用表测量的是交流信号的有效值。另外,输入信号中的纹波在不同输入幅值下占比相同吗?

    理论计算结果您是用所附电路图右下角公式进行计算的吗?因为我计算了下增益和偏置电压都带有很长的小数,直接使用这个公式会引入很大的计算误差:

    运放供电电压是多少?

    运放有输入失调电压,最大为1.8mV,因此在小的输入幅值时,输出误差应该最大才对,随着输入幅值的增加输出误差越来越小才对,不知道上述结果是不是因为计算或测量误差太大造成的