Part Number: INA350
这个为什么要加一个21k的电阻,加上由于分流的原因,这个电压不就是变化的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
很抱歉现在才回复您的问题;
RBias的作用是将电桥输入调节至 INA 共模输入范围内。在所看文档如下截图处有仿真文件: SBOMC56

打开仿真文件如下截图,电桥供电是5V,INA350供电是1.8V,如果不串联电阻,电桥共模电压不能满足INA350输入范围要求。

加上由于分流的原因,这个电压不就是变化的
电压是否变化与所使用的电桥种类有关,如果使用的是全桥,如下变化示意图,电压就不会变化: