This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA333: 关于INA333输入阻抗的问题

Part Number: INA333


你好,关于仪表放大器的输入阻抗一般很大,此时说的输入阻抗指的是在什么情况的输入阻抗呢?是电路开路的时候还是?另外,如果我放大器前级有传感器时,输入阻抗应该是多少呢?如图:

  (左图为前级传感器)

  •  补充一下右图,没有显示出来

  • 您好,

    是指在所有情况下的输入阻抗,包括电路开路或前端连接传感器。

    左图是什么传感器,注意为输入偏置电流提供返回路径,具体见datasheet 8.2.2.5 Input Bias Current Return Path,以及Figure 34。

    最后INA333推荐的供电电压最大到5.5V,不可以使用±12V给INA333供电,这超出了其绝对最大额定电压,这会永久性损坏芯片:

  • 左边的传感器等效电路如图,有电感、电阻和电容(电感没画出,电感和电阻和电容串联在一起),参数如图。

    放大电路的电路图中有为偏置电流提供一条到地的回路。

    电源已更正。

    现在的问题还是输入阻抗的问题,datasheet中给出的输入阻抗是电路开路时的输入阻抗。那如果我前级有如上图的传感器之后的输入阻抗是多大呢?

  • 也就是说不管是电路开路还是前端有传感器的情况下,电路的输入阻抗还是如datasheet上的数据一样吗?

  • 现在的问题还是输入阻抗的问题,datasheet中给出的输入阻抗是电路开路时的输入阻抗。那如果我前级有如上图的传感器之后的输入阻抗是多大呢?

    不是指电路开路时的输入阻抗,差分输入阻抗是指两输入端子之间的阻抗,共模输入阻抗是指每个输入端子与接地之间的阻抗。接传感器之后运放的输入阻抗不变。

  • 也就是说不管是电路开路还是前端有传感器的情况下,电路的输入阻抗还是如datasheet上的数据一样吗?

    是的