Part Number: OPA2828
Other Parts Discussed in Thread: OPA828
Hi:
我的问题有两个:
第一,如题,是否可以帮忙推荐一个PinToPin兼容OPA2828的双运放,我的需求是这样的,a.可以满足如何滤波器需求,参见下图,b.电源+7.6V/-4.5V,Vcm要满足0~4.1V;c.可以输出大于等于40mA的电流(在线性区内)。


第二,我是出于这样的考虑想把OPA2828更换掉的,我在《运算放大器权威指南》中学到了,运放驱动容性负载有两种方法:
第1种是直接加RISO,这种最简单了,参见下图

第2种是用50Ω电阻阻抗匹配,书里面写到,这种方法更好(为什么这种匹配方法更好呢,要是您有相关的文档可以贴出来呢,多谢!),但是需要考虑的是,运放驱动能力。我输出电压最高4.1V,所以输出电流需要到40mA才行。
所以我想找一个合适的运放测试一下,因为opa2828最大只能输出30mA电流;但是再filter design tool上找了一圈没有合适的呢,所以想请教TI运放专家。
另外,我的信号为脉冲信号,Tr=1.2us,大概320KHz。

如果TI没有合适的运放,也请您帮忙告诉我下,是否第2种匹配方法更好呢?为什么呢?
谢谢!