Part Number: INA332
Other Parts Discussed in Thread: INA849
芯片ina332咨询,测试0~500Vdc,输入阻抗要求1Gohm, 前端输入衰减比设计为125,即输入信号1G ohm(4个250M 欧姆串联)与8.2M ohm分压到4.0V进入运放ina332,这样设计可否,信号检测会不会浮动变化?这样测试准确度可否达到0.2% ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
分压电阻太大了,分压电阻太大会引入噪声,我建议最大用几百K的电阻进行分压。
这样测试准确度可否达到0.2% ?
达不到0.2%,放大器误差源有很多,仅输入失调电压最大8mV,8mV/4V=0.2%,就已经0.2%了,然后还有PSRR、CMRR、输入失调电流、电压噪声、电流噪声、增益误差和非线性等引入的误差。

信号源输出阻抗很高关系还不是太大,因为 INA332输入阻抗更高,典型值10^13Ω。
如上所述,仅输入失调电压8mV引入的误差8mV/3.7V就已经大于0.2%了,还不包括其他的因素引入的误差,因此INA332是不能满足你的要求。
仪表运放的输入电阻一般都比较大,主要考虑影响其精度的参数,建议你选择输入失调电压小的、输入失调电流小的、增益误差小的仪表运放,这样总的误差才可以满足你的要求。下面链接是TI的仪表放大器选型链接,你可以就这些精度参数进行筛选,或者你对供电电压、增益范围等有要求吗?
建议您看下下面运放参数分享,里面有各种精度参数引入误差的计算:
https://e2echina.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/20214/ti-fae
您是要测量DC电压而非电流是吗?因为TI有专门的电流检测放大器,如果要测电流的话,可以使用电流检测放大器。
根据经验使用大的分压电阻会耦合电磁干扰,特别是工频干扰。我是这样理解的,交流信号电生磁、磁生电,那么干扰产生小的电流信号在大的电阻上就会产生较大的电压,这个电压就对测量电路引入了误差。
还有一个点需要考虑,就是运放的输入偏置电流。当分压电阻比较大时,运放的这个输入电流就会占较大的比重,那么会导致分压值降低,影响测量电压的精准度。如下分析示意图,IC就是运放是输入偏置电流,VC就是需要采集的电压。可以看出R1越大,因为R1*IC的乘积越大,需要采集的电压VC计算出来的就越小,那么测量误差就越大。


如果你是使用10MΩ和1GΩ分压的话,运放INA849的输入偏置电流最大20nA,在R1=10MΩ产生的压降是0.2V,因为分压衰减100倍,那VC误差是2mV,对200V电压来看,误差是0.1%