午安
我想對opa656所組成之tia電路做掃頻得到其frequency response
電路形式為下圖

假設提供的訊號源VG1有50 [歐姆]之內阻,TIA的輸出連結到儀器同樣擁有負載為50 [歐姆]之內阻
這樣我需要在TIA輸入端並聯一50 [歐姆]之電阻及輸出端串聯一50 [歐姆]之電阻讓TIA電路再輸入及輸出都阻抗匹配嗎?如下圖

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果要量測"掃頻"的訊號應該要連接到50歐姆負載(因為儀器的輸入阻抗為50歐姆來避免訊號反射)
是的,仪器的输入阻抗50Ω相当于负载。
如果要量測"輸出電壓"的訊號應該要連接到Vo(因為儀器的輸入阻抗為1兆歐姆來接收完整的電壓)
是的,我也是这样理解的。
Hi, Amy
非常抱歉,可能是不小心點到了,已更改
再問一個相關的問題
如果op輸出端的訊號經過特徵阻抗為50[ohm]的pcb trace,然後訊號再經過sma線到附載為50[ohm]的量測儀器上面
與在50[ohm]特徵阻抗的pcb trace上再加上50[ohm]的電阻有什麼本質上的區別嗎
這兩個情況訊號都不會反射對吧?
我目前想到的區別是兩個情況的load不同(一個50[ohm],另一個100[ohm]),因此會對op的參數如aol會有影響
因為datasheet上面寫的數值是以load為100[ohm]為前提
這樣理解是對的嗎?
還是有什麼細節沒有注意到
謝謝!
如果op輸出端的訊號經過特徵阻抗為50[ohm]的pcb trace,然後訊號再經過sma線到附載為50[ohm]的量測儀器上面
與在50[ohm]特徵阻抗的pcb trace上再加上50[ohm]的電阻有什麼本質上的區別嗎
SAM线也是50Ω特征阻抗,接口连接处阻抗没有发生变化,理论上没有本质区别,但实际上并没有这么理想,特别是接口连接处阻抗不能完全匹配,只能限制在一定误差下。
這兩個情況訊號都不會反射對吧?
理想情况下都不会反射。
我目前想到的區別是兩個情況的load不同(一個50[ohm],另一個100[ohm]),因此會對op的參數如aol會有影響
因為datasheet上面寫的數值是以load為100[ohm]為前提
這樣理解是對的嗎?
在理想情况下,我理解 load是相同的,运放的负载都是50Ω(串联的输出阻抗)+50Ω,虽然第二个50Ω包括50Ω PCB trace,50ΩSMA,50Ω测量仪器或50Ω电阻,但后面的50Ω不是叠加的。