Part Number: AMC1200
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC1351
需要对50KHZ,高2.6V,低0V的方波模拟信号进行隔离采样,考虑使用AMC1200芯片是否合适,因为我看手册其带宽只有100KHZ不对我模拟信号大多少,而且该芯片上升下降时间也达到us级压摆率很低估计不能很好跟踪到输入高频方波信号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
这肯定会失真的,因为方波是由基波和各谐波组成的,包括2、4、6、8,...... 等偶次谐波和3、5、6、7,......等奇次谐波。
100KHZ的带宽输入50KHZ的信号,也就保留了基波和2次偶次谐波,其他谐波都丢失了,那么您的信号将失真为一个类似正弦信号。
另外,AMC1200 它是采集Shunt电阻上的电流的,输入差分电压最大±250mV,不满足您的输入范围:

关于TI的隔离放大器,AMC1350 和AMC1351的带宽大一些 典型值为300KHZ,如果带宽可以的话,看下其他参数是否满足您的需求。
我看了一下您说的AMC1351,一般来说我认为对于增益为1的运放而言带宽至少要大于其十倍的输入信号频率,但是我这里是打算用其来做成增益1/3的差分运放衰减器到dsp的ADC,所以对于衰减器而言这个带宽应该是够了。
我不清楚您的应用具体是什么,我需要提醒的是AMC1351是固定增益0.4V/V:

然后主要我关心的一点是运放的压摆率,我从手册上看到AMC1351的上升下降时间都是us级的而我需要采集的驱动方波模拟信号是50KHZ上升下降时间为ns级,我担心这样会使得我的模拟信号在上升下降沿处跟踪不上而失真。
而且该芯片上升下降时间也达到us级压摆率很低估计不能很好跟踪到输入高频方波信号
您所附图是AMC的输出,AMC的输出符合您压摆率的要求即可。如果不符合,那么也没有其他TI产品推荐给您了。
因为AMC的带宽有限,高频方波信号进入AMC后,肯定有一部分高频成分被滤去。AMC带宽有限因此输出压摆率也不高,输出压摆率会低于输入信号的压摆率。
先降压再使用隔离ADC采集这种方法可接受吗?因为TI的隔离ADC最大输入范围是1V。而且与ADC对接的主控需要集成 sigma-delta filter module (SDFM),因为隔离ADC 输出的是1和0的1bit 数据流。具体看datasheet AMC1336
光耦方案没有推荐,我没发现TI 有光耦产品。
AD+数字隔离间接去实现模拟信号采样复原的方案,您对AD有什么要求吗?比如数分辨率、采样率、通道数、数字接口类型等