Other Parts Discussed in Thread: LMV761
SHDN管脚使用有些问题
测试过程中发现,要使TLV3501工作,需要将SHDN管脚接GND;如果通过MCU的GPIO将SHDN置低电平,TLV3501不工作,请问这是问什么呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
所使用MCU与TLV3501共地吗?
您是怎样判断TLV3501在此条件下不工作的?
使用GPIO 有多大驱动能力?
您可以多测试几块板子吗?以看下是否存在焊接问题;
这是我的检测电路
Sense_CBUS是来自电流传感器的检测信号,这个信号与电流的对应关系为:2.5V是偏执电压,±0.625对应电流±2A
我将3501的+IN设置为3V,对应实际电流为1.6A(0.5除以0.625再乘以2),即希望在检测到1.6A电流时比较器输出低电平并经过隔离器件将过流信号传送给MCU
由于系统上电时存在冲击,所以我希望在上电的时候比较器处于关断状态,在驱动器上电完成检测中断中再将比较使能,
同通过飞线将MCU的一个GPIO引脚连接至U9.Pin7,U9是国产的可以替代ISO77XX系列的隔离器件
之后利用U9.Pin2控制3501的shutdown管脚,我将原本焊接为GND的3501关断管脚翘起并飞线连接至U9.Pin2
测试过程中发现,当MCU GPIO输出低电平时,即U9.Pin7为低电平,实际测量U9.Pin2为0V,此时,3501应该处于工作状态,但是当Sense_CBUS大于3V时,3501的输出依然为高电平,我是依据这一点判断这种情况下其没有工作的。
随后,我将3501关断管脚焊接回GND,发现当Sense_CBUS大于3V时,比较器输出就为低电平了,我觉得很奇怪,换过不同的电路板,也从不同的经销商购买3501,现象是一样的。
除了这个关断的问题,3501还有其它问题,我之前发过另外一个帖子,以我的电路为例,当Sense_CBUS我为3V时,其输出会从5V跳变至约2.5V左右,随着这个继续Sense_CBUS加大,3501的输出电压会从2点几伏逐渐下降,当Sense_CBUS加到某一电压值约为3.4V,其输出会跳变为0V,我没有见过这样的比较器,看起来目前官方也没有太好的解释,我换过经销商了,这个现象也是同样的。
鉴于3501的这些问题,我查找了TI或者其它芯片制造商的芯片,没有发现一颗能够与3501完全兼容的器件,最终,我选择了LMV761MF
这颗比较器的功能与3501类似,同样具备关断功能,能够满足我的需求
通过管脚对比,我在我的电路上将761沿Y方向翻转180度焊接,并交叉焊接Pin4和Pin5
通过测试,LMV761的工作是正常的,当到达比较点,输出立即跳变为0V,不存在TLV3501的中间态,而且shutdown的功能用我上文描述GPIO控制方式也是正常的,不过使用LMV761的关断功能时,提醒大家一下,需要在LMV761的输出对电源轨加一个上拉电阻,这个电阻的作用一个是确保关断时,761输出的高阻态为高电平,再有就是对761输出对地的电容充电,注意这个电容也是需要,因为761从关断到开启有4uS的时间是不可控的,其输出会出现波动,导致后续保护电路误动作。
我无法理解TLV3501的输出存在中间态以及关断功能的异常,今后不会使用这个型号了。
很感谢您详细的反馈,也很抱歉TLV3501存在这样的异常现象,耽误您宝贵的时间去测试去确认。
我对TLV3501 shutdown管脚的功能不能使用GPIO控制的现象再去确认下,有进展后我会同步到这里。