This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMH5401: 高速ADC输入端滤波器输入阻抗与输出阻抗问题

Part Number: LMH5401


ADC32RF45: Amplifier to ADC Interface应用笔记中,我看见上图中的描述及设计框图,为什么我需要图中的RT呢,RT在整个电路中有什么作用,不加RT会对电路有什么影响吗?因为在我看来,RT会造成信号的损耗。

  • 个人理解因为RT是为了提供输入端的匹配阻抗,要确保信号传输的最佳性能,它的作用是匹配输入信号源的阻抗,并且以最大限度地减少信号的反射和损耗,从而要确保信号能够有效地传输到ADC。

    如果不加RT的话,可能会导致信号的反射和损耗,从而就会影响电路的性能