hi 你好,咨询下OPA690的使能引脚控制问题,从规格书上,此引脚Disable the op amp (low = disable, high = enable)
![]()
1、但其Electrical Characteristics描述如下,Enable voltage:MIN是3.5V但是典型值是3.3V,Disable voltage:MAX是1.7V但是典型值是1.8V,请问下这里描述逻辑上是否有问题,还请解释一下?

2、如果我使用使能引脚来控制OPA690,那Disable 和Enable分别要给多大的电平?
期待你的回复,谢谢!