This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA219: 使用INA219做电压,电流监测。遇到问题是:使用电池供电后芯片损坏,使用直流电源供电没有问题

Part Number: INA219

原理图:

PCB图:

接线方式都是都过焊线供电。

问题描述:使用直流电源供电,IIC采样电压,电流数据正常。只要接一会电池后再接上直流电源就会发现没有任何操作的情况下直流电源上面显示的电流值就变大了(INA219正负极管脚短路)。

  • 您好,

    您问题中描述的“使用电池供电 ”是指被测回路使用电池供电还是INA219 芯片使用电池供电?直流电源和电池供电电压一样吗?是多少?

    被测回路的地与INA219 的地共地吗?

    电路图中BAT1、BAT2和GND1、GND2之间是被测回路的负载吗?负载是什么?

    只要接一会电池后再接上直流电源就会发现没有任何操作的情况下直流电源上面显示的电流值就变大了(INA219正负极管脚短路)。

    此时电池是接在哪里?直流电源是接在哪里?它们是同时接入电路的吗?我开始以为直流电源代替电池供电是没问题的,但是看到这里好像不是我理解的这样,所以请您澄清一下

  • 1、芯片供电是DCDC输出的3.3V。

    2、直流电源和电池供电的电压一样。是16.8V

    3、电路图中BAT1、BAT2和GND1、GND2是接电池的正和负。

    4、VCC_BAT_IN是接负载的。

    5、我们现在测试感觉是浪涌。

  • 5、我们现在测试感觉是浪涌。

    您可以用示波器测量下上电波形,确认下是否有浪涌?若有浪涌需要加TVS管或其他防浪涌器件,以看是否可以解决问题?

  • 只要接一会电池后再接上直流电源就会发现没有任何操作的情况下直流电源上面显示的电流值就变大了(INA219正负极管脚短路)。

    您的意思是本来直流电源供电没问题,但是电池供电一段时间后,将电池切换为直流电源后,电路就异常了?

    看您电路中有两种地符号,请确认它们是共地的:

x 出现错误。请重试或与管理员联系。