如题,原理图中需要极性电容,直接用TINA中的电容可以吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问你是画什么原理图里面的极性电容? 如果只是画原理图没问题,但是做仿真的话,需要使用电容模型。
Carter Liu说仿真中用TINA的电容替代是可以的啊。电源附件的耦合电容是一个极性电容和非极性电容,但是画图时用的电源是理想的,仿真中应该不需要吧。然后我就想如果要用极性电容怎么办,虽然我原理图中暂时没用到。ESR、ESL参数如何改?极性电容的模型是有现成的?
对于仿真来说,极性电容和非极性电容是一样的。
理想电容和实际的电容是有差别的,特别是输出电容,如果输出电容是瓷片电容,那么使用理想电容问题不大,如果是电解电容,最好使用一个ESR电阻与理想电容串联作为模型。