Part Number: AFE031
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE,
你好,在使用AFE031芯片与非C2000系列芯片连接时,按照C2000Ware中boostxl_afe031_f28379d_dacmode示例中初始化完成后,使用SPI任意向AFE031芯片发送一个数据,示波器中并没有数据变化,请问这种情况怎么解决呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,关于您的这个问题,我已将您问题提交到英文E2E上了,请关注E2E的回复:
您好,美国工程师给出了回复:他认为应该是SPI 协议配置的问题导致。
SPI有两种模式,参考AFE031's datasheet :给的建议是您可以编写一个小程序 ,然后根据SPI协议读写AFE031 的寄存器。这里的SPI协议是针对TI的,代码实现可能与其他协议略有不同。



MCU 和 DSP 处理器之间在设置 SPI 配置方面可能存在一些差异。 在下面的链接中、有一些有关如何配置 AFE031的说明。 虽然这是 C2000 DSP 处理器所特有的、但是对于 MCU 处理器来说、整个过程应该仍然是正确的。

https://www.ti.com/lit/an/sprac94d/sprac94d.pdf?ts=1705429676956