Part Number: OPA855
最近想用运放做一个能通过高频正弦波的电压跟随器和TIA电路,我在选择芯片进行仿真时,发现输入信号和输出信号会存在相位偏差,我想知道运放的哪个参数会影响这个相位偏差?而对于输入信号和输出信号的幅度差,我想大概是与带宽增益积有关,因为我这是小信号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: OPA855
最近想用运放做一个能通过高频正弦波的电压跟随器和TIA电路,我在选择芯片进行仿真时,发现输入信号和输出信号会存在相位偏差,我想知道运放的哪个参数会影响这个相位偏差?而对于输入信号和输出信号的幅度差,我想大概是与带宽增益积有关,因为我这是小信号
我想大概是与带宽增益积有关,因为我这是小信号
您理解的是正确的。您指的相位偏差应该是输入和输出的传输延迟。
通常我们遵循的一个基本原则是信号带宽BW=0.35/T_RISE. 而T_RISE 指的是输入输出之间的传输延迟。
那么运放需要的最小GBW=Gain*BW 。 所以可以理解为传输延迟是和GBW有关的,而GBW的限制通常指的是小信号,如果是大信号我们还要考虑压摆率SR的影响。
综上,假如我们在选择一款器件时,如果知道传输延迟,根据基本原则BW=0.35/T_RISE.也就能选择一款满足要求的运放。
我最近想设计一个电流转电压的电路,电流是由20mvpp的正弦波流过一个RC网络,使用的场景在5M频率以下,增益电阻的选择大约在1k-10k左右,想让您最近一些芯片给我,直流性能也要好些。同时我也想知道在我的设计中增益带宽积需要多大,我选择的时候都需要注意哪些参数